DOCA0272ZH-00

Avatar 电能管理

功能块配置文件

功能块类型

Avatar 常规功能块。

数据访问类型

循环(写)和非循环(读)。

预期用途

所有负载、应用程序和设备 Avatar。对于设备 Avatar “模拟量 I/O”和“数字量 I/O”,可检索数据,但只含有默认值,因为这些 Avatar 不支持此功能。

功能

Avatar 电能功能块返回指定 avatar 的电能数据的状态。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?