DOCA0272ES-00

Gestión de energía del Avatar

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional genérico de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Todos los Avatares de carga, aplicación y dispositivo. Para los Avatares de dispositivo "E/S analógicas" y "E/S digitales" es posible recuperar los datos, pero solo contendrán valores predeterminados, ya que estos Avatares no admiten esta función.

Funcionalidad

El bloque funcional Energía de Avatar devuelve el estado de los datos de energía del Avatar especificado.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?