DOCA0272KO-00

아바타 에너지 관리

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

아바타 일반 기능 블록.

데이터 액세스 유형

순환(쓰기) 및 비순환(읽기).

사용 목적

모든 불러오기, 응용 프로그램 및 장치 아바타. 장치 아바타의 경우 "아날로그 I/O" 및 "디지털 I/O" 데이터를 검색할 수 있지만, 이러한 아바타가 이 기능을 지원하지 않으므로 기본값만 포함됩니다.

기능

아바타 에너지 기능 블록은 특정 아바타의 에너지 데이터의 상태를 반환합니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.