DOCA0224FR-02

Version 003.001.001

Nouvelles fonctionnalités

Prise en charge du coréen.

La certification coréenne (KC) sera applicable aux références commerciales ci-dessous :

Dans le champ d’application

TPRBCEIP

Coupleur de bus Ethernet/IP

TPRBCPFN

Coupleur de bus PROFINET

TPRDG4X2

Module d’E/S numériques

TPRST009

Démarreur standard 9 A

TPRST025

Démarreur standard 25 A

TPRST038

Démarreur standard 38 A

TPRST065

Démarreur standard 65 A

TPRST080

Démarreur standard 80 A

TPRVM001

Module d’interface de tension

TPRAN2X1

Module d’E/S analogiques

Hors du champ d’application

TPRBCPFB

Coupleur de bus PROFIBUS

TPRPM009

Module d’interface d’alimentation 9 A

TPRPM038

Module d’interface d’alimentation 38 A

TPRPM080

Module d’interface d’alimentation 80 A

TPRSM001

Module d’interface SIL

TPRSS009

Démarreur SIL 9 A

TPRSS025

Démarreur SIL 25 A

TPRSS038

Démarreur SIL 38 A

TPRSS065

Démarreur SIL 65 A

TPRSS080

Démarreur SIL 80 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?