Utilisation avec unité de contrôle opérateur TeSys T LTM CU
Fonctions disponibles
Une fois connecté au LTM R, le LTM CU peut être utilisé pour :
-
configurer les paramètres du contrôleur LTM R ;
-
afficher des informations sur la configuration et le fonctionnement du contrôleur LTM R ;
-
surveiller les alarmes et les déclenchement générés par le contrôleur ;
-
commander le moteur localement via l’interface de commande locale.
Face avant du LTM CU
Touches de navigation
Les touches de navigation de l’unité LTM CU sont contextuelles, c’est-à-dire que leur fonction dépend des icônes associées et affichées sur l’écran LCD. Ces icônes varient selon l’affichage et, par conséquent, la fonction des touches de navigation aussi.
Les touches de navigation permettent de :
-
parcourir les menus et les sous-menus ;
-
faire défiler une liste de valeurs ;
-
sélectionner une valeur dans une liste ;
-
quitter une liste de valeurs sans effectuer de sélection ;
-
retourner au menu principal (premier niveau) ;
-
basculer entre les modes Manuel et Automatique en affichage Quick View.
L’illustration ci-dessous donne un exemple des différentes fonctions de chaque touche de navigation associées à une icône sur l’écran LCD :
1 Zone d’informations sur l’écran LCD
2 Zone réservée aux icônes de navigation contextuelles sur l’écran LCD
3 Accès au menu supérieur suivant
4 Accès à l’option suivante du menu
5 Sélection d’une option
6 Accès à l’option précédente du menu
7 Retour au menu principal
Ecrans LCD
L’unité LTM CU présente 3 écrans LCD :
|
Écran LCD |
Fonctionnalités |
|---|---|
|
Menu |
|
|
Le mode Vue générale |
|
|
Déclenchements et alarmes |
|
Icônes de navigation contextuelles
Le tableau suivant décrit les icônes utilisées avec les touches de navigation de l’unité LTM CU :
|
Icône |
Description |
Icône |
Description |
|---|---|---|---|
|
Permet d’accéder au menu principal à partir d’un sous-menu ou de l’affichage Quick View |
Permet d’accéder au menu principal à partir d’un sous-menu ou de l’affichage Quick View |
||
|
Permet de faire défiler l’écran vers le bas |
Permet d’accéder au mode de défilement manuel (lorsque l’affichage Quick View est en mode de défilement automatique) |
||
|
Permet de faire défiler l’affichage vers le haut |
Permet d’accéder au mode de défilement automatique (lorsque l’affichage Quick View est en mode de défilement manuel) |
||
|
Permet de valider un paramètre ou une valeur et d’accéder à un sous-menu lorsqu’un menu est sélectionné |
Permet d’augmenter une valeur (en affichage de menu) |
||
|
Permet d’accéder au menu supérieur suivant |
Permet de diminuer une valeur (en affichage de menu) |
||
|
Lorsqu’une option de menu est protégée par un mot de passe, cette icône permet d’accéder à l’affichage de saisie du mot de passe. |
Icônes informatives
Le tableau suivant décrit les icônes informatives qui apparaissent dans la zone d’informations de l’écran LCD. Elles indiquent, entre autres, le menu ou le paramètre sélectionné :
|
Icône |
Description |
Icône |
Description |
|---|---|---|---|
|
Menu principal |
Indique que l’écran actuel est en mode Quick View |
||
|
Menu des paramètres de mesure |
Indique qu’une alarme s’est déclenchée |
||
|
Menu des paramètres de protection |
Indique qu’une erreur a été détectée |
||
|
Menu des paramètres de contrôle |
Informations |
||
|
Menu d’entretien |
Case cochée |
||
|
Menu de sélection de langue |
Case désélectionnée |
||
|
Case d’option sélectionnée |
Option sélectionnée (pour être incluse dans l’affichage Quick View) |
||
|
Case d’option désélectionnée |
LTM R en mode de configuration |
Exemple d’affichage de l’IHM
Voici un exemple d’affichage de l’IHM indiquant un courant moyen de 0,39 A sur le canal de contrôle Local, en mode de fonctionnement :
1 Icône de l’affichage Quick View
2 Nom du paramètre actuellement affiché
3 État du moteur
4 Raccourci vers le menu principal
5 Icône du mode de défilement manuel (Si vous appuyez sur la touche de navigation contextuelle associée, vous passez en mode de défilement manuel.)
6 Valeur du paramètre actuellement affiché