Uso con la unidad de operador de control LTM CU de TeSys T
Funciones disponibles
Una vez conectada al LTM R, la LTM CU se puede usar para:
-
Configurar los parámetros del controlador LTM R.
-
Mostrar información sobre la configuración y el funcionamiento del controlador LTM R.
-
Supervisar los disparos y las alarmas generados por el controlador.
-
Controlar el motor de forma local mediante la interfaz de control local.
Parte frontal de LTM CU
Teclas de navegación
Los botones de navegación de la LTM CU son contextuales, es decir, que su función depende de los iconos asociados que aparecen en la pantalla LCD. Estos iconos varían según la visualización y, por tanto, las funciones de los botones de navegación se modifican en consonancia.
Los botones de navegación se pueden utilizar para:
-
Navegar por menús y submenús.
-
Desplazarse por una lista de valores.
-
Seleccionar un valor en una lista de valores.
-
Salir de una lista de valores sin realizar una selección.
-
Volver al menú principal (primer nivel).
-
Cambiar entre el modo de presentación manual ý automático en la pantalla Quick View.
En el diagrama siguiente se muestra un ejemplo de las diferentes funciones de cada botón de navegación asociado a un icono de la pantalla LCD.

1 Área de información de la pantalla LCD.
2 Área de los iconos de navegación contextuales de la pantalla LCD.
3 Subir al siguiente menú de nivel superior.
4 Bajar al siguiente elemento del menú.
5 Seleccionar un elemento.
6 Subir al anterior elemento del menú.
7 Volver al menú principal.
La pantalla LCD muestra
La LTM CU presenta tres pantallas LCD distintas:
Pantalla LCD |
Funcionalidad |
---|---|
Menú |
|
Vista rápida |
|
Disparos y alarmas |
|
Iconos de navegación contextuales
En la tabla siguiente se describen los iconos utilizados con los botones de navegación contextuales de la LTM CU:
Símbolo |
Descripción |
Símbolo |
Descripción |
---|---|---|---|
Permite el acceso al menú principal desde un submenú o desde Quick View |
Permite el acceso a Quick View desde el menú principal o un submenú |
||
Desplazarse hacia abajo |
Permite el acceso al modo de desplazamiento manual, cuando Quick View se encuentra en modo de desplazamiento automático |
||
Desplazarse hacia arriba |
Permite el acceso al modo de desplazamiento automático, cuando Quick View se encuentra en modo de desplazamiento manual |
||
Valida un ajuste o un valor y permite el acceso a un submenú cuando hay un menú seleccionado |
Se usa para aumentar un valor en el modo de menú |
||
Ir al siguiente menú de nivel superior |
Se usa para disminuir un valor en el modo de menú |
||
Si un elemento de menú está protegido con contraseña, este icono permite acceder a la pantalla de introducir contraseña |
Iconos de información
En la tabla siguiente se describen los iconos que se proporcionan como información en el área de información de la pantalla LCD. Indican, entre otros, el menú o parámetro seleccionado:
Símbolo |
Descripción |
Símbolo |
Descripción |
---|---|---|---|
Menú principal |
Indica que la pantalla actual está en Quick View |
||
Menú Metering setting |
Indica que se ha activado una alarma |
||
Menú Protection setting |
Indica que se ha detectado una error |
||
Menú Control setting |
Información |
||
Menú Services |
Casilla de verificación seleccionada |
||
Menú Language selection |
Casilla de verificación no seleccionada |
||
Botón de selección marcado |
Se ha seleccionado el elemento (para incluirlo en la pantalla Quick View) |
||
Botón de selección sin marcar |
LTM R en modo de configuración |
Ejemplo de una pantalla HMI
Este es un ejemplo de LCD HMI que muestra una corriente media de 0,39 A en el control local, modo de marcha:

1 Icono de pantalla Quick View
2 Nombre del ajuste mostrado actualmente
3 Estado del motor
4 Acceso directo al menú principal
5 Icono de modo de desplazamiento manual; si se pulsa el botón de navegación contextual asociado, cambia a modo de desplazamiento manual.
6 Valor del ajuste mostrado actualmente