Instalación
Descripción general
El procedimiento siguiente describe cómo instalar y configurar físicamente el sistema TeSys T, según las condiciones de funcionamiento utilizadas en el ejemplo de aplicación. Para otras configuraciones se utiliza el mismo procedimiento.
El procedimiento de instalación completo se muestra en los manuales de instrucciones suministrados con el controlador LTM R y el módulo de expansión LTM E. También se describe detalladamente en el capítulo Instalación del Manual del usuario.
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Desconecte la alimentación de este equipo antes de
trabajar en él.
Utilice equipo de protección personal adecuado
(PPE) y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos
eléctricos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Los diagramas siguientes muestran las dimensiones físicas del controlador LTM R y del módulo de expansión LTM E:
Montaje de LTM R y LTM E
Monte el controlador LTM R y el módulo de expansión LTM E, respetando las zonas de separación y la posición de funcionamiento.
Conecte el LTM R al LTM E
Conecte el controlador LTM R y el módulo de expansión LTM E mediante el cable RJ45.
Conexión a un dispositivo HMI TeSys T LTM CU (opcional)
Cablear los transformadores de corriente
Cablee los transformadores de corriente de acuerdo con las condiciones de funcionamiento:
-
Rango de corriente → 1,35...27 A
-
Corriente nominal del motor → 9 A
Cableado del sensor de corriente de tierra
Cable LTM R
-
Cablee la alimentación eléctrica y la E/S.
-
Cablee los sensores de temperatura.
AVISO |
---|
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE LAS ENTRADAS
Conecte las entradas del controlador LTM R mediante los 3 terminales comunes (C) conectados a la tensión de control A1 por medio de un filtro interno.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cable LTM E
Cablee los transformadores de tensión y la E/S del módulo de expansión LTM E.
Cableado del controlador LTM R
El diagrama siguiente muestra el circuito de alimentación principal y el control local de 3 hilos (impulso) con control de red seleccionable, correspondiente al ejemplo de aplicación.

1 Contactor
2 Sensor de corriente de tierra
3 Termistor PTC binario
4 Indicación de alarma
5 Indicación de disparo
L Control local
O Apagado
N Control de red