DOCA0127FR-03

EtherNet/IP

(Ethernet Industrial Protocol) est un protocole d’application industriel fondé sur les protocoles TCP/IP et CIP. Il s’utilise principalement sur les réseaux automatisés et définit les équipements du réseau comme des objets en réseau pour assurer la communication entre le système de contrôle industriel et ses composants (contrôleur d'automatisme programmable, contrôleur logique programmable, systèmes I/O).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?