DOCA0127ES-03

EtherNet/IP

(Ethernet Industrial Protocol) es un protocolo de aplicación industrial creado en los protocolos TCP/IP y CIP. Sólo se utiliza principalmente en redes automatizadas, define los dispositivos de red como objetos de red para permitir la comunicación entre el sistema de control industrial y sus componentes; (controlador de automatización programable, controlador lógico programable, sistemas I/O).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?