DOCA0127ES-03

analógica

Describe entradas (por ejemplo, la temperatura) o salidas (por ejemplo, la velocidad de un motor) que se pueden establecer en un rango de valores. Comparar con discreta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?