DOCA0278DE-00

Äquivalente Datenadressen

Überblick

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den entsprechenden Datenadressen, die nach dem Austausch des TeSys T system durch den TeSys Tera system.

Die entsprechenden Datenadressen sind in drei Abschnitte unterteilt, die im Folgenden aufgeführt sind:

  • Datenadressen ähnlich zwischen TeSys T und TeSys Tera

  • Datenadressen unterscheiden sich zwischen TeSys T und TeSys Tera

  • Datenadressen nicht verfügbar in TeSys Tera

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.