DOCA0278DE-00

Funktionsunterschied zwischen TeSys T-System und TeSys Tera-System

Added in Draft4

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Funktionsunterschieden zwischen TeSys T system und TeSys Tera system.

  • Im TeSys T systemkann nur der Eingang I3 als Verriegelung konfiguriert werden, während im TeSys Tera systemkann jeder Eingang als Verriegelung konfiguriert werden.

  • Im TeSys T systemhängt die Referenzspannung zwischen Common und Digitaleingang von der Modulreferenz ab (LTMRXFM ist 230 Vac und LTMRXBD ist 24 Vdc), während im TeSys Tera system die Referenzspannung des digitalen Eingangs 24 Vdc beträgt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.