DOCA0278ZH–CN–00

等效数据地址

概述

本章提供有关等效数据地址的信息,用于在替换 TeSys T system 后用于执行所需功能的等效数据地址信息。 TeSys Tera system.

等效数据地址被划分为以下三个部分:

  • 数据地址相似 TeSys TTeSys Tera

  • 数据地址不一致 TeSys TTeSys Tera

  • 数据地址不可用 TeSys Tera

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.