DOCA0278ES-00

Direcciones de datos equivalentes

Resumen

Este capítulo proporciona información sobre las direcciones de datos equivalentes que se deben utilizar para realizar las funciones necesarias después de sustituir el TeSys T system por el TeSys Tera system.

Las direcciones de datos equivalentes se categorizan en tres secciones, de la siguiente manera:

  • Direcciones de datos similares entre TeSys T y TeSys Tera

  • Direcciones de datos diferentes entre TeSys T y TeSys Tera

  • Direcciones de datos no disponibles en TeSys Tera

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.