DOCA0278KO-00

동등한 데이터 주소

개요

이 장에서는 TeSys T systemTeSys Tera system로 교체한 후 필요한 기능을 수행하기 위해 사용되는 동등한 데이터 주소에 대한 정보를 제공합니다.

동등한 데이터 주소는 아래와 같이 세 가지 섹션으로 분류됩니다:

  • 데이터 주소가 유사한 TeSys TTeSys Tera

  • 데이터 주소가 서로 다릅니다 TeSys TTeSys Tera

  • 데이터 주소가 제공되지 않습니다. TeSys Tera

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.