DOCA0278KO-00

TeSys T System 과 TeSys Tera System 의 기능 차이

Added in Draft4

이 섹션에서는 TeSys T systemTeSys Tera system간의 기능 차이에 대한 정보를 제공합니다.

  • 에서는 I3 입력만 인터록으로 구성할 수 있는 반면, TeSys T system에서는 모든 입력을 인터록으로 구성할 수 TeSys Tera system있습니다.

  • 해당 TeSys T system공통 단자와 디지털 입력 단자 사이의 기준 전압은 모듈 기준에 따라 달라집니다(LTMRXFM은 230 Vac, LTMRXBD는 24 Vdc). 반면 TeSys Tera system 의 경우 디지털 입력 기준 전압은 24 Vdc입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.