注意事项
在执行本指南中的任何步骤之前,请阅读并理解以下注意事项。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧闪光危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
具有相应资质的人员
只有经过适当培训且熟悉并理解本指南内容和所有其他相关产品文档的人员才有权使用本产品。
合格人员必须能够检测可能由于修改参数值而产生的危险,这通常来自机械、电气或电子设备。合格人员必须熟悉工业事故预防的标准、预防措施和规定,在设计和实施系统时必须遵守这些标准、预防措施和规定。
使用和应用本指南中包含的信息时需要掌握自动化控制系统的设计和编程方面的专业知识。只有您(用户、面板制造商或集成商)才能够了解在过程设备或机器的安装、设置、运行和维护期间出现的各条件和因素,因此能够确定相应的自动化及相关设备和相关安全装置和联锁装置,以便在为特定应用选择自动化和控制设备以及任何其他相关设备或软件时,能够有效、正确地使用这些设备和装置。此外,您必须考虑适用的当地、地区或国家标准和/或法规。
在使用本设备时,请特别注意遵守适用于您过程设备或机器的任何安全说明、电气要求和规范标准。
预期用途
本文档所述的产品,连同其软件、附件和选配件,是低压电气负载的启动器的一部分,设计用于工业用途,使用时应遵循本文档及其他辅助文档中的相关说明、指导、示例和安全说明。
本产品的使用必须符合一切适用的安全法律法规、指定的要求和技术参数。
在使用本产品之前,您必须对计划的应用进行风险评估。根据结果,必须采取适当的安全相关措施。
由于本产品应作为过程设备或机器的组成部分来使用,因此必须通过对整个系统的设计来确保人员安全。
本产品必须与规定的电缆和附件一同使用。务必使用原装附件和备件。
禁止用于除明确允许的用途之外的任何其他用途,否则可能导致意料之外的危害。
危险
警告