TeSys Tera Motor Management System
概述
TeSys Tera Motor Management System (或 TeSys Tera system)是 TeSys 智能继电器和电机启动器的Active系列产品的组成部分之一。该产品 TeSys Tera system 专为智能电机控制中心(iMCC)设计,作为可靠的构建模块,为单相或三相交流感应电机提供完整的保护、计量、控制和监控功能。
TeSys Tera system 安装在低压开关设备系统中,通过现场总线网络和电机馈电器连接更高级别的自动化系统。
TeSys Tera system:
-
将 iMCC 馈电器中的常规和先进电机保护、测量和监控集成到带显示屏的单一、易于配置且紧凑的通讯模块中。
-
为低压接触器控制的电机启动器馈电器提供保护控制器。
-
为低压应用中的恒速电机提供灵活且模块化的电机管理系统。
| A | LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B | LTMT main unit |
| C | Start/Stop commands |
| D | LTMT expansion modules |
| E |
PC running SoMove FDT container software with TeSys Tera DTM installed. |
| F |
Programmable Logic Controller (PLC) or Distributed Control System (DCS) |
| G |
Communication network |
| H | LTMTCUF control operator unit |
功能特性
TeSys Tera system 管理:
-
带一体式传感器模块的最大电流可达 100 A 且工作电压为 690 V 的单相或三相 AC 感应电机和加热器。
-
带外部电流互感器的最大电流可达 810 A 且工作电压为 690 V 的单相或三相 AC 感应电机和加热器。
-
控制系统与电机馈电器之间的连接提高了工厂可用性。
-
为安装、调试、操作和维护节约了大量成本。
-
配备数字微处理器的控制器,可根据应用和过程要求设置电机参数。
功能
TeSys Tera system 提供以下功能:
-
可基于电流为 5 至 40 级配置过载保护。
-
基于热敏电阻的电机保护。
-
分别针对电流和电压输入的不平衡、失相保护。
-
转子锁定或转子堵转保护。
-
监控电气参数,例如电流、电压、功率、功率因数、频率、谐波和电能。
-
监控基于电机的不同参数,例如运行小时数、启动次数、运行时长等。
-
通过协议与 PLC 或 DCS Modbus RTU,PROFIBUS DP,或 EtherNet/IP 协议。
-
记录脱扣数据、事件、带时间戳的自诊断事件。
-
不同的启动器配置,例如过载启动、直接在线启动(DOL)、反转直接在线启动(RDOL)以及星三角启动。
-
独立保护,即使 PLC 或 DCS 连接中断,TeSys Tera system 仍为电机提供保护。
-
灵活的保护、控制和通讯选项,适用于低压接触器控制的电机启动器应用。
-
集成按钮和 LED 指示灯可减少外部组件和接线。
-
多种通讯协议允许以经济实惠的方式集成到更大、更复杂的变电站监视和控制系统。
-
控制器和控制操作单元上提供了复位按钮,从而减少了将一个数字量输入配置为复位输入的需求。
-
控制器随附有可选配的图形控制操作单元,用于显示测量、保护和相关参数。
-
控制器内 PCB 上的保形涂层可以抵御腐蚀性环境、危险化学品、灰尘等。
TeSys Tera System 的组成部分
TeSys Tera system 的硬件组件包括:
-
LTMT main unit
-
LTMTCT/LTMTCTV sensor module
-
LTMT expansion module
-
LTMTCUF control operator unit
基于微处理器的 LTMT main unit 是该系统的核心组件,负责管理三相AC感应电动机的控制、保护及监测功能。
LTMT main unit 设计为使用以下协议:
-
Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP
-
Modbus TCP/IP
该系统可通过以下接口进行配置和控制:
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC
. -
该 LTMTCUF control operator unit
-
通过通信网络连接至系统的PLC或DCS
.
该 TeSys Tera DTM Library 需在PC上安装软件V2.0.0或更高版本用于DTM配置。有关DTM配置的更多详细信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.
LTMT Main Unit 命名规范
该参考编号 LTMT main unit 基于通信协议和控制器的控制电压。
下列表格描述了 LTMT main unit 参考编号:LTMTxyy
|
x |
Communication Protocol |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus TCP/IP and EtherNet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
yy |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100-240 Vac/Vdc |
LTMTCT/LTMTCTV 水平传感器模块命名规范
该参考编号 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 基于传感器模块的额定电流和适用区域。
下列表格描述了 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 参考编号:LTMTCTxxyy、LTMTCTxxxyy、LTMTCTVxxyy 或 LTMTCTVxxxyy
|
xx\xxx |
安培额定值 |
|---|---|
|
3 |
0.3 至 3 安培 |
|
25 |
2.5 至 25 安培 |
|
100 |
10 至 100 A |
|
yy |
适用区域 |
|---|---|
|
T |
IEC |
|
UT |
UL |
LTMT Expansion Unit的命名规范
该参考编号 LTMT expansion module 基于数字输入和输出。
下列表格描述了 LTMT expansion module 参考编号:LTMTxxyyzz
|
xx |
输入/输出类型 |
|---|---|
|
IN |
数字输入/输出 |
|
AN |
模拟输入/输出 |
|
yy |
输入/输出数量 |
|---|---|
|
42 |
4路输入,2路输出 |
|
21 |
2路输入,1路输出 |
|
zz |
控制电压 |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100-240 Vac/Vdc |
控制操作单元、负载外置变压器、接地电流传感器和电缆等组件为系统增加了额外的范围。 TeSys Tera system.
该 TeSys Tera system 通过控制器 SoMove 软件进行配置和控制,该软件是基于Microsoft Windows® 应用程序,采用开放式 FDT/DTM 技术。
SoMove 软件包含许多 DTM 库文件。存在 DTM library 存在于 TeSys Tera Motor Management System.