DOCA0278ZH–CN–00

等效Modbus数据地址

TeSys TTeSys Tera之间相似的 Modbus 地址

TeSys TTeSys Tera 之间相似的数据地址如下表所示:

Data Address in TeSys T

Parameter

123

报警计数

124-125

Motor LO1合闸计数

126-127

Motor LO2合闸计数

150-179

上次脱扣统计

180-209

脱扣 n-1 统计

210-239

脱扣 n-2 统计

240-269

脱扣 n-3 统计

270-299

脱扣 n-4 统计

300-329

最后一次trip统计

330-359

第n-1次trip统计

360-389

第n-2次trip统计

390-419

第n-3次trip统计

420-449

第n-4次trip统计

450

最短等待时间

451*

脱扣代码

452

脱扣寄存器 1

453

脱扣寄存器 2

454

脱扣寄存器 3

455

系统状态寄存器 1

456

系统状态寄存器 2

457

数字输入

458

数字量输出

459

保留

460

报警代码

461

警报寄存器 1

462

警报寄存器 2

463

报警寄存器 3

464

电机温度传感器度

465

热容量水平

466

平均电流比

467

L1 电流比

468

L2 电流比

469

L3 电流比

470

接地电流比

471

电流相不平衡

601.0

出入配置

602.11

HMI 电机 LED 状态

800–899

用户地图地址

900–999

用户映射值

1202

自定义逻辑存储器空间

1203

使用的自定义逻辑存储器

1204

自定义逻辑临时空间

1205

自定义逻辑非易失性空间

1250

自定义逻辑设置寄存器 1

1270

自定义逻辑命令寄存器 1

1280

自定义逻辑监控寄存器 1

1301-1399

自定义逻辑通用寄存器

TeSys TTeSys Tera之间不同的 Modbus 地址

@Todo- @Hemanth confirm whether address need to add for sensor

TeSys TTeSys Tera之间相似的数据地址如下表所示:

Data Address in TeSys T

TeSys T中的参数

Data Address in TeSys Tera

TeSys Tera中的参数

35-40

扩展商业型号

9218

LTMT expansion module 1 type

9219

LTMT expansion module 2 type

9220

LTMT expansion module 3 type

9221

LTMT expansion module 4 type

9222

LTMT expansion module 5 type

47

扩展固件版本

@Updated D5

9182–9183

LTMT expansion module 1 固件版本

@Updated D5

9188–9189

LTMT expansion module 2 固件版本

@Updated D5

9194–9195

LTMT expansion module 3 固件版本

@Updated D5

9200–9201

LTMT expansion module 4 固件版本

@Updated D5

9206–9207

LTMT expansion module 5 固件版本

64-69

控制器商业参考

@Updated D5

9152–9161

商业型号

70-74

控制器序列号

@Updated D5

9127–9142

设备序列号

76

控制器固件版本

@Updated D5

9164–9165

LTMT main unit 固件版本

102

接地电流故障计数

5764

计算接地脱扣计数器 

5765

测量接地脱扣计数器

103

热过载故障计数

5758

热过载脱扣计数器

104

长启动故障计数

@Updated D5

5777

Ethernet模块固件端已移除

105

堵塞故障计数

5759

锁定转子脱扣计数器

5760

堵转转子脱扣计数器

106

电流相位失调故障计数

5767

电流不平衡脱扣计数器

107

电流欠流故障计数

5766

相欠流脱扣复位计数器

114

网络端口故障计数

5778

通讯丢失脱扣计数器

130

过电流故障计数

5761

定时限过流脱扣计数器

5762

反时限过流脱扣计数器

131

电流相位丢失故障计数

5768

电流相失相脱扣计数器

132

电机温度传感器故障计数

5779

LTMT main unit 温度脱扣计数器

133

电压相位失调故障计数

5773

电压不平衡脱扣计数器

134

电压相位丢失故障计数

5772

电压相失相脱扣计数器

136

欠电压故障计数

5770

相欠压脱扣计数器

137

过电压故障计数

5771

相过压脱扣计数器

138

功率不足故障计数

5780

欠功率脱扣计数器

139

功率超额故障计数

5781

过功率脱扣计数器

140

功率不足因子故障计数

5782

欠功率因数脱扣计数器

475

电机温度传感器(x 0.1 欧姆)

5551

由二值 PTC传感器测量的温度(单位:欧姆)

476

平均电压 (V)

5520

平均电压

477

L3-L1 电压 (V)

5518

L3-L1 RMS 电压

478

L1-L2 电压 (V)

5514

L1-L2 RMS 电压

479

L2-L3 电压 (V)

5516

L2-L3 RMS 电压

480

电压相不平衡 (%)

5522

电压不平衡

482

有功功率(x 0.1 千瓦)

5526

总有功功率

483

无功功率(x 0.1 千瓦)

5528

总无功功率

491

网络端口波特率

4395

Modbus设置 - 波特率

493

网络端口奇偶校验

4394

Modbus设置 - 奇偶校验

510

控制器端口 ID

4393

Modbus设置 - 节点地址

511

脱扣时间(x 1 秒)

5559

电机数据 - 热脱扣时间

513

电机上次启动时间(秒)

5572

电机数据 - 上次运行时间

514

每小时电机启动计数

5563

最大启动次数计数器/每小时最大启动次数计数器

540

电机运行模式

4421

启动器设置 - 启动器类型

541

电机转换超时

4443

启动器设置 - 延迟 2

转换时间

549

电机温度传感器故障阈值(x 0.1 欧姆)

3791

PTC 吸合

551

电机温度传感器故障阈值度数(°C)

3790

PT100动作值(°C 或 F)

552

电机温度传感器警告阈值度数(°C)

3794

PT100报警阈值(°C 或 F)

555

电流相丢失超时(x 0.1 秒)

3582

当前相位损耗 — 时间延迟

556

电流过流故障超时(秒)

3532

电机启动期间的时间延迟 (TpS)

3533

电机运行期间的时间延迟 (TpR)

557

电流过流故障阈值(% FLC)

3531

定时限过电流动作值

558

电流过流警告阈值(% FLC)

3534

定时限过电流报警值

562

外部接地电流故障超时(x 0.01 秒)

3561

测量接地故障延时

563

外部接地电流故障阈值(x 0.01 A)

3560

测量接地故障动作值

564

外部接地电流警告阈值(x 0.01 A)

3562

测量接地故障报警值

565

电机额定电压(V)

4461

标称电压 (Vn)

566

电压相位失调故障超时启动(x0.1 秒)

3647

电压不平衡延时

568

电压相位失调故障阈值(% 失调)

3646

电压不平衡动作值

569

电压相位失调警告阈值(% 失调)

3648

电压不平衡报警值

570

过电压故障超时(x0.1 秒)

3635

相过电压延时

571

过电压故障阈值(% Vnom)

3634

相过电压动作值

572

过电压警告阈值(% Vnom)

3636

相过电压报警值

573

欠压故障超时

3627

相欠电压延时

574

欠电压故障阈值(% Vnom)

3626

相欠电压动作值

575

欠电压警告阈值(% Vnom)

3628

相欠电压报警值

576

电压相位丢失故障超时(x0.1 秒)

3641

电压缺相延时

577

电压下降设置

3757

电压暂降 - 功能设置

578

负载脱落超时(秒)

3764

电压骤降 - 负载切除超时

579

电压下降阈值(% Vnom)

3758

电压骤降

580

电压骤降重启超时(s)

3760

电压骤降重启超时

581

电压下降重启阈值(% Vnom)

3759

电压恢复

582

自动重启立即超时(x0.1 秒)

3763

电压骤降 - 立即重启超时

583

电机额定功率(x0.1 千瓦)

4481

额定功率(KW)

584

功率超额故障超时(秒)

3680

过功率 - 时间延迟

585

功率超额故障阈值(% Pnom)

3679

过功率 - 动作值

586

功率超额警告阈值(% Pnom)

3681

过功率 - 报警值

587

功率不足故障超时(秒)

3673

欠功率 - 时间延迟

588

功率不足故障阈值(% Pnom)

3672

欠功率 - 动作值

589

功率不足警告阈值(% Pnom)

3674

欠功率 - 报警值

590

功率不足因子故障超时(x0.1 秒)

3687

低功率因数 - 时间延迟

591

功率不足因子故障超时(x0.01 PF)

3686

低功率因数 - 动作值

592

功率不足因子警告超时(x0.01 PF)

3688

低功率因数 - 报警值

596

自动重启延时超时(秒)

3761

电压骤降 - 延时重启超时

603

HMI 端口地址设置

4399

LTMT HMI 端口设置 - 节点地址

604

HMI 端口波特率设置(波特)

4401

LTMT HMI 端口设置 - 波特率

606

电机脱扣级别(秒)

3502

热过载 — 脱扣等级

608

热过载故障复位阈值(% 脱扣等级)

3505

热复位级别

609

热过载警告阈值(% 脱扣等级)

3503

热过载 - 报警值

610

内部接地电流故障超时(x 0.1 秒)

3554

计算接地故障 - 时间延迟

611

内部接地电流故障阈值(% FL Cmin)

3553

计算接地故障 - 动作值

612

内部接地电流警告阈值(% FL Cmin)

3555

计算接地故障 - 报警值

613

电流相位失调故障超时启动(x0.1 秒)

3576

电流不平衡 - 时间延迟

615

电流相位失调故障阈值(% 失调)

3575

电流不平衡 - 动作值

616

相电流不平衡预警阈值(% imb)

3577

电流不平衡 - 报警值

617

堵塞故障超时(秒)

3526

堵转 - 时间延迟

618

堵塞故障阈值(% FLC)

3525

堵转 - 动作值

619

堵塞警告阈值(% FLC)

3527

堵转- 报警值

620

电流欠流故障超时(秒)

3568

相欠电流 - 时间延迟

621

电流欠流故障阈值(% FLC)

3567

相欠电流 - 动作值

622

电流欠流警告阈值(% FLC)

3569

相欠电流 - 报警值

623

长启动故障超时(秒)

3751

启动时间过长 — 时间延迟

624

长启动故障阈值(% FLC)

3754

过度启动 — 运行阈值

628

负载 CT 一次电流

4452

系统设置 - 相电流互感器初级

629

负载 CT 二次电流

4453

系统设置 - 相电流互感器次级

630

负载 CT 多路(通路)

4468

系统设置 - 相电流互感器次级匝数

652

电机满载电流比,FLC1(% FLCmax)

4466

系统设置 - 满载电流 (FLC1)

653

电机高速满载电流比,FLC2(% FLCmax)

4467

系统设置 - 速度2满载电流 (FLC2)

693

网络端口通讯丢失超时 (x 0.01 s)(仅限 Modbus)

4397

Modbus设置 - 超时

694

网络端口奇偶校验设置(仅限 Modbus)

4394

Modbus设置 - 奇偶校验

695

网络端口波特率设置(波特)

4395

Modbus设置 - 波特率

696

网络端口地址设置

4393

Modbus设置 - 节点地址

700

自定义逻辑命令远程写入寄存器

700

 T参数 - 允许命令数据

704

控制寄存器 1

704

命令数据 1

705

控制寄存器 2

705

命令数据 2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.