DOCA0278ZH–CN–00

TeSys T System与TeSys TeraSystem功能差异

Added in Draft4

本节提供关于功能差异的信息 TeSys T systemTeSys Tera system

  • TeSys T system中,仅I3输入可配置为互锁功能;而在 TeSys Tera system中,任何输入均可配置为互锁。

  • TeSys T system中,公共端与数字输入端之间的参考电压取决于模块参考电压(LTMRXFM为230 Vac,LTMRXBD为24 Vdc),而在 TeSys Tera system 中,数字输入的基准电压为24 Vdc。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.