1743234IT-04

Avvio del modulo tramite i registri

Introduzione

Questo capitolo presenta l'avviamento del modulo di comunicazione LULC033 mediante registri Modbus. Contiene informazioni generali, descrive il formato per lo scambio di dati, la configurazione del prodotto all'uscita dalla fabbrica e la procedura per la personalizzazione, nonché le richieste Modbus di lettura e scrittura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?