1743234IT-04

Allarmi - Perdita di comunicazione

Riconoscimento allarme

Elenco dei possibili allarmi.

Allarmi

Registri

LULC033

Riconoscimento di un allarme

460

Numero allarme

461

Bit di allarme

ERR

Allarme per sovraccarico termico

4

_.3 = 1

Spento

@JLD TBC

Automatico se il sovraccarico è inferiore all'85%

Allarme di perdita di comunicazione con il client

109

_.15 = 1

Lampeggiante

Riconoscimento mediante bit 703.3

Questo bit è attivo sul fronte in salita e deve essere azzerato mediante programmazione.

Ripristino dopo perdita di comunicazione

Dopo il riconoscimento effettuato impostando il bit 703.3 a 1, il ripristino avviene in base agli stati dei bit di comando 704.0 e 704.1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?