1743234IT-04

Descrizione del modulo e installazione

Schema del modulo

Connettori e spie (LED) sul Modulo di comunicazione Modbus LULC033:

1

LED verde COMM di stato della comunicazione Modbus.

2

LED rosso ERR di segnalazione guasti del modulo di comunicazione Modbus.

3

LED verde 24V che segnala la presenza di tensione sulle uscite OA1, OA3, LO1.

4

Connettore RJ45 di collegamento Modbus RS-485.

5

Collegamento dell'alimentazione del modulo.

6

Collegamento dell’alimentazione 24V per le uscite OA1, OA3, LO1.

7

Ingresso digitale 2.

8

Ingresso digitale 1.

9

Uscita digitale 1, assegnabile in base al registro di configurazione (685 LSB).

10

Connettore bobina precablato 24 V per la base di potenza.

  • L’assegnazione di OA1 dipende dal registro di configurazione (686 LSB).

  • L’assegnazione di OA3 dipende dal registro di configurazione (686 MSB).

11

Connettore di comunicazione con unità di controllo avanzata.

Descrizione delle spie (LED)

Descrizione dei vari stati delle spie (diodi elettroluminescenti, LED) sul Modulo di comunicazione Modbus LULC033.

LED (Diodi elettroluminescenti)

Significato

LED verde COMM

LED rosso ERR

LED verde 24V

Lampeggiante (in alternanza con il LED ERR)

Lampeggiante (in alternanza con il LED COMM)

Acceso

Parametri del bus in corso di inizializzazione

Lampeggiante in caso di dialogo verso il modulo

Spento

Acceso

Funzionamento normale

Spento

Spento

Spento

Errore: tensione 24 Vcc assente sul morsetto 24 Vcc. Verificare la connessione tra l’alimentazione e il modulo di comunicazione.

Acceso

Acceso

Errore interno sul LULC033 Errori interni

Lampeggiante

Acceso

Perdita di comunicazione sulla rete Modbus

NOTA: durante l'avvio, poiché la modalità di posizionamento di sicurezza predefinita è arresto forzato, se non è stata stabilita in precedenza alcuna comunicazione, il LED ERR lampeggia dopo un minuto (valore del timeout predefinito).

Indirizzamento tramite interruttori

L'indirizzo del modulo di comunicazione Modbus è definito da interruttori posti sotto il modulo. Capovolgere il modulo per accedervi:

  1. Il modulo viene fornito con l'indirizzo predefinito 1

  2. Esempio di configurazione con indirizzo 20

Il campo dei valori accettati è compreso tra 1 e 31.

La codifica dell'indirizzo è in formato binario.

Il bit meno significativo è a destra, indicato da .

L'indirizzo 0 non viene preso in considerazione dal modulo, poiché è utilizzato dal client per una richiesta broadcast.

NOTA: l’indirizzo viene considerato solo all’accensione del modulo di comunicazione.

Ordine di montaggio su una base

Il modulo LULC033 è installato in una base di potenza o in una base controller (sotto l'unità di controllo che lo blocca in posizione).

Per installare il modulo nella base di potenza o nella base controller:

Passo

Azione

1

Scegliere i morsetti di collegamento bobina precablato.

2

Inserire il Modulo di comunicazione Modbus LULC033.

3

Inserire l'unità di controllo che blocca il modulo.

Le schema seguente consente di visualizzare queste fasi. L’installazione del Modulo di comunicazione Modbus LULC033 corrisponde al passo (2) I numeri indicano l'ordine di montaggio dei componenti e la loro posizione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?