1743234IT-04

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
LAVORO PERICOLOSO
Questi dispositivi devono essere installati, configurati e utilizzati unicamente da personale qualificato.
  • Gli utilizzatori devono attenersi a tutte le istruzioni, le normative e i regolamenti in vigore.
  • Verificare le impostazioni delle funzioni prima di mettere in funzione il motore.
  • Non declassare o modificare questi dispositivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
PRECAUZIONI D’USO DELLE VARIABILI DI COMUNICAZIONE
  • Utilizzare il collegamento seriale solo per la trasmissione di informazioni non critiche per l’applicazione.
  • I dati relativi agli stati e ai valori delle correnti di carico dell'avviatore motore vengono trasmessi con un certo ritardo. Queste informazioni non devono pertanto essere utilizzate nella gestione effettiva delle protezioni e degli arresti di emergenza.
  • Informazioni quali Funzionamento in senso di marcia 1, in senso di marcia 2 e Arresto non devono essere utilizzate nei circuiti di sicurezza e di arresto di emergenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?