1743234IT-04

Visualizzazione degli errori

La presenza di un errore è segnalata da vari indicatori:

  • Stato dei LED sul Modulo di comunicazione Modbus LULC033

Con una base di potenza:

  • Stato della manopola della base di potenza (0 o intervento)

  • Stato dei relè di uscita

Con base controller:

  • Stato dei LED sulla base controller

  • Stato dei relè di uscita

Con unità di controllo standard o avanzata:

  • Segnali interni inviati al Modulo di comunicazione Modbus LULC033

NOTA: L'allarme e l'errore sono acquisiti nei registri interessati. Per ulteriori informazioni, vedere i registri di monitoraggio errori (da 450 a 452) e i registri di monitoraggio allarmi (da 460 a 461) in TeSys Ultra - Variabili di comunicazione - Guida utente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?