1743234IT-04

Configurazione di fabbrica

La parametrizzazione del modulo di comunicazione consente di determinare:

  • la modalità di funzionamento

  • la modalità di azzeramento degli errori di sovraccarico termico

I registri di parametrizzazione (protocollo Modbus) sono accessibili in lettura/scrittura. I valori predefiniti sono i seguenti:

Argomento Registro Valore di fabbrica Significato

Modalità di riarmo dell'errore di sovraccarico termico

602,0

1

Modalità manuale

Modalità di posizionamento di sicurezza delle uscite di comando in caso di perdita di comunicazione

682

2

Arresto forzato

Base di potenza: OA1 e OA3 a 0

Base controller: 13 e 23 a 0

Inversione delle uscite del LULC033

684

0

Lo stato delle uscite è l'immagine dei bit di comando

Su base di potenza assegnazione di:

     

- uscita LO1

- uscita OA1

- uscita OA3

685, LSB

686, LSB

686, MSB

2

12

13

LO1 è lo stato del bit di comando 700.0

OA1 è lo stato del bit di comando 704.0

OA3 è lo stato del bit di comando 704.1

Su base di potenza assegnazione di:

     

- uscita 13

- uscita 23

687 LSB

687 MSB

12

13

13 è lo stato del bit di comando 704.0

23 è lo stato del bit di comando 704.1

Modalità di ripresa dopo interruzione

688

0

Le uscite riprendono lo stato precedente l'interruzione dell'alimentazione

ID unità di controllo

690

0

L'unità di controllo è identificata automaticamente

NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere TeSys Ultra - Variabili di comunicazione - Guida utente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?