DOCA0215DE-01

Physische Sicherheit des Geräts

Die folgenden physischen Sicherheitsaspekte müssen bei der Installation des Geräts beachtet werden:

  • Wir empfehlen, die Schaltanlage gemäß einem von Schneider Electric empfohlenen Defense-in-Depth-Ansatz einzusetzen und zu verwenden, um das Risiko eines Angriffs auf die Schaltanlage zu reduzieren.

  • Installieren Sie den ATSE in einem Schrank, der angemessen gesichert ist, z. B. mit einem Vorhängeschloss oder einem Schlüssel, um Risiken während der Installation oder die Gefahr eines unbefugten physischen Zugriffs zu vermeiden.

  • Das E/A-Zubehör (falls vorhanden) muss auf sichere Weise bereitgestellt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Gefahr einer Änderung der Schaltereinstellungen für die vordefinierte aktive Anwendung zu begrenzen.

  • Für Modbus-RTU-Zubehör (sofern vorhanden), das in der Branche als Sicherheitsrisiko erkannt wird, werden physische Sicherheitsmaßnahmen (wie spezielle Leitungen) empfohlen, um Kommunikationskabel vor unberechtigtem Zugriff, Kommunikationsverlust, Datenlecks und Manipulation usw. zu schützen.

  • Für das HMI (falls vorhanden) muss eine Plombe verwendet werden, um unbefugten Zugriff auf Taster oder Drehschalter zu verhindern.

  • Für das unabhängige HMI (falls vorhanden) wird dringend empfohlen, die Schnittstelle mit dem ATSE im selben Schaltschrank zu installieren, um die Sicherheit der CANopen-Kommunikation zu gewährleisten oder die Kommunikationskabel durch physische Sicherheitsmaßnahmen (wie dedizierte Leitungen) zu schützen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.