DOCA0215IT-01

Sicurezza fisica del dispositivo

Di seguito sono elencati i punti di sicurezza fisica importanti da tenere in considerazione per l'installazione del dispositivo:

  • Raccomandare di distribuire e utilizzare l’apparecchiatura di commutazione in base a un approccio di difesa in profondità consigliato da Schneider Electronic per ridurre il rischio di attacchi all’apparecchiatura di commutazione.

  • Installare l'ATSE in un armadio protetto in modo adeguato, ad esempio con lucchetto o serratura, per evitare rischi durante l'installazione o il rischio di accesso fisico non autorizzato.

  • Gli accessori di I/O (se presenti) devono essere distribuiti in modo sicuro per prevenire l'accesso non autorizzato e ridurre il rischio di modifica delle impostazioni degli switch per l'applicazione predefinita in uso.

  • Per gli accessori Modbus-RTU (se presenti) riconosciuti come rischi per la sicurezza nel settore, si raccomandano misure di sicurezza fisica (come tubi dedicati) per proteggere i cavi di comunicazione da accessi non autorizzati, cadute di comunicazione, perdite di dati e manomissioni, ecc.

  • Per HMI (se presente), utilizzare un sigillo in piombo per impedire l'accesso non autorizzato ai pulsanti o ai selettori a rotazione.

  • Per HMI indipendente (se presente), si consiglia di distribuirla con l'ATSE nello stesso armadio per garantire la sicurezza della comunicazione CANopen o per proteggere i cavi di comunicazione con misure di sicurezza fisiche (ad esempio tubi dedicati).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.