DUG_EVlink_WSE-02

Laitteen yhdistäminen Wiser-sovellukseen

TÄRKEÄ: Varmista, että sähköasentaja on määrittänyt EVlink Home Smart -latausaseman.
  1. Valitse Koti-sivulla ensin + ja sitten .
  2. Lue ohje ja napauta Seuraava.
  3. Valitse Avaa kamera (A) ja skannaa EVlink Home Smart -laitteessa oleva QR-koodi.
  4. Odota muutama minuutti, jotta sovellus muodostaa yhteyden, ja napauta kohtaa Valmis.
Kun laiteparin muodostus onnistuu, EVlink Home Smart näkyy Wiser-sovelluksen aloitusnäytössä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?