DUG_EVlink_WSE-02

Vianmääritys

Ongelma

Mahdolliset syyt ja ratkaisut

Liitin on kytketty sähköautoon, mutta ajoneuvo ei lataudu.

  • Varmista, että liitin on asetettu oikein irrottamalla se pistorasiasta ja kytkemällä se takaisin sähköauton pistorasiaan.

  • Varmista lataussekvenssi noudattamalla Laturin yhdistäminen -kohdassa kuvattua menettelyä.

Laturin vihreä LED-valo sykkii hitaasti
(VAIN EVlink Home Smart -laturi)

  • Käynnistä EVlink Home Smart -laturi uudelleen ja odota 10 s., ennen kuin kytket siihen virran.

  • EVlink Home Smart -laturia ei ole yhdistetty pilveen. Jos käytössä on Wi-Fi:

    • Varmista, että liität EVlink Home Smart -laturin 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon WPA2-salasanalla.

    • Varmista, että SSID ja salasana ovat oikein.

    • Jos Wi-Fi-signaali on liian heikko: kytke laturi Ethernet-kaapelilla tai lisää Wi-Fi-kantaman laajennin.

Laturin LED-valo palaa punaisena.

  • Varmista, ettei pysäytyspainike ole lukittunut, kiertämällä sitä 90° myötäpäivään.

  • Jos näin ei ole, katkaise laturin virransyöttö.

  • Irrota liitin sähköajoneuvosta.

  • Kytke virransyöttö päälle ja odota, että laturi on valmis (LED palaa vihreänä), ennen kuin yhdistät liittimen uudelleen sähköajoneuvoon.

  • Tarkista, että virtalähde on liitetty tiukasti laturin PE (suojamaadoitus) -liitäntään.

Laturin LED-valo ei pala.

  • Ei virransyöttöä, sillä laturi saattaa olla vaurioitunut.

  • Kytke laturin virransyöttö pois päältä.

  • Ota yhteyttä Schneider Electricin asiakaspalvelukeskukseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?