DUG_EVlink_WSE-02

Sopimusvaihtoehdon määrittäminen

Voit päivittää kiinteän hinnan ja huippuarvon Wiser-sovelluksessa sopimusvaihtoehdon perusteella.
  1. Napauta sähkösivulla Omat sopimusasetukset.
  2. Valitse liukuvalikosta jokin seuraavista (A):
    • Käyttöaika (matalan/huippukulutuksen tunnit): Hinta, joka asetetaan tietylle ajanjaksolle, jolloin kulutus on suurimmillaan. Se on summa, jonka maksat kustakin kulutetusta sähköyksiköstä asetetulla ajanjaksolla.
    • Kiinteä hinta: kiinteä hinta koko sähkönkulutuksen ajanjaksolle.
    • Spot-hinta: sähkön vakiotuntikulutus tariffialueittain (Vain Ruotsi).
    • Ei sopimusta: sähkön hintaa ei ole määritetty, sovelluksessa ei näytetä laskua koskevia tietoja.
    Maa ilman spot-hintaa (Espanja ja Portugali) Maa, jossa spot-hinta (Ruotsi ja Suomi)
    HUOMAUTUS:
    • Oletusarvoisesti Ei sopimusta -vaihtoehto on määritetty.

    • Ennen kuin muutat tariffityypin huippuarvosta kiinteään hintaan tai ilman sopimusta -arvoksi, vaihda lataustila kohdasta Kustannustehokas kohtaan Lataa nyt tai Mukautettu aikataulu.

  3. Kun olet valinnut vaihtoehdon, napauta Vahvista.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?