DUG_EVlink_WSE-02

eSetup-käyttöönotto

eSetup on räätälöity, erityinen sovellus sähköasentajille, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.
Jos haluat ottaa EVlink Home Smart -laitteen käyttöön, lataa ja asenna eSetup-sovellus.
HUOMAUTUS: Tätä sovellusta saavat käyttää vain valtuutetut/ammattimaiset asentajat.

Android-matkapuhelimet:
Napsauta tässä tai skannaa QR-koodi.

Apple-matkapuhelimet:
Napsauta tässä tai skannaa QR-koodi.

Kun EVlink Home Smart on asennettu, noudata ohjeita ottaaksesi sen käyttöön eSetup-sovelluksen avulla:

  1. Avaa eSetup-sovellus ja valitse EVlink Home Smart (A).
  2. Aktivoi Wi-Fi®-tukiasema kytkemällä virta EVlink Home Smart -laturiin. Wi-Fi®-tukiasema pysyy aktiivisena 4 minuuttia virran kytkemisen jälkeen.
  3. Ota Wi-Fi® käyttöön älypuhelimellasi ja muodosta yhteys EVlink Home Smart -laitteeseen Wi-Fi® direct -yhteyden kautta.
    HUOMAUTUS: Oletusarvoinen PIN-koodi, jolla EVlink Home Smart -laturi yhdistetään, on 123456.
  4. Valitse eSetup-sovelluksessa Avaa asetukset (B).
  5. Valitse EVLINK-AC-LATURI - kansainvälinen
  6. Anna näytössä Uusi PIN, vahvista se ja napauta Tallenna.
    HUOMAUTUS: PIN-koodissa on oltava 6–16 numeroa, se saa sisältää saman numeron enintään kolme kertaa eikä siinä saa olla kuuden tai useamman numeron yhdistelmiä.
    Uuden PIN-koodin päivitys onnistui.
  7. Kirjoita seuraavalla sivulla uusi PIN-koodi ja napauta Yhdistä.
  8. Jos EVlink Home Smart -laiteohjelmisto on päivitetty, napsauta laiteohjelmistosivulla Jatka, jotta näet Verkkoasetukset.
  9. Valitse Verkkoasetukset-sivulla tapa, jolla EVlink Home Smart yhdistetään internetiin, ja napauta Tallenna ja jatka.
    • Wi-Fi (C): Napauta Skannaa Wi-Fi QR -koodi ja skannaa reitittimen QR-koodi muodostaaksesi Wi-Fi®-yhteyden automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit valita verkon käytettävissä olevien verkkojen luettelosta napauttamalla Valitse verkko tai kirjoittamalla Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan manuaalisesti.
    • Ethernet (D): Anna yhdistettävän verkon tiedot (käytä RJ45-kaapelityyppiä).
  10. Valitse Sähköasetukset-sivulla EVlink-laitteen teholuokitus niin, että se vastaa sähköasennusta. Voit rajoittaa latausvirtaa liukupalkilla (E) tai valitsemalla -/+ ja napauttamalla Tallenna ja jatka (F).
    HUOMAUTUS: Minimi- ja maksimilatausvirrat ovat 10 A ja 32 A.

  11. Laiteasetukset-sivulla voit ottaa tehomittarin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valintakytkimellä ja napauttaa sitten Tallenna ja jatka.
    HUOMAUTUS: Jos otat tämän asetuksen käyttöön, varmista, että olet liittänyt tehomittarin laturiin.
  12. Valitse Valvonta-sivulla Jatka.
  13. Kun kaikki laiteasetukset on määritetty, napauta Luovutus asiakkaalle ja jaa PIN asiakkaalle.
  14. Kun olet jakanut PIN-koodin, käynnistä laturi uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen nyt (G).
    Odota 5 minuuttia, ennen kuin EVlink Home Smart muodostaa yhteyden internetreitittimeen.
    EVlink Home Smart on käynnistettävä uudelleen käytettyjen määritysten mukaisesti.
    HUOMAUTUS: Jos sinun on muutettava käyttöönottoparametreja, voit muodostaa uudelleen yhteyden EVlink Home Smart -laitteeseen eSetup-sovellusta varten 4 minuutin kuluessa uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai virran kytkemisen jälkeen.
  15. LED-valo palaa vihreänä 5 minuutin kuluttua uudelleenkäynnistyksestä, mikä vahvistaa, että EVlink Home Smart on yhdistetty onnistuneesti etäkäyttöä varten.
    HUOMAUTUS: LED-valo sykkii hitaasti vihreänä, kun asemaa ei ole yhdistetty internetiin.
HUOMAUTUS: Käytä Wiser-sovellusta EVlink Home Smart -laitteen valvontaan ja ohjaukseen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?