DUG_EVlink_WSE-02

PIN-koodin nollaaminen eSetup-sovelluksen avulla

Jos eSetup-sovelluksen PIN-koodi häviää, voit palauttaa PIN-koodin oletusarvoon eSetup-sovelluksen avulla.
  1. Kytke EVlink Home Smart -laitteeseen virta aktivoidaksesi EVlink Home Smart Wi-Fi® direct -yhteyden.
    Wi-Fi® direct -yhteys pysyy aktiivisena 4 minuuttia virran kytkemisen jälkeen.
  2. Avaa eSetup-sovellus ja valitse EVlink Home Smart, ja valitse sitten Avaa asetukset.
  3. Valitse EVLINK-AC-LATURI - kansainvälinen.
  4. Anna näytössä Uusi PIN, vahvista se ja napauta Tallenna.
  5. Valitse ensin Nollaa PIN (A) ja sitten Vahvista (B).
  6. Paina pysäytyspainiketta 3 minuutin ja 30 sekunnin kuluessa.
    HUOMAUTUS: Avaa pysäytyspainikkeen lukitus kiertämällä painiketta 90° myötäpäivään.

  7. 10 sekunnin kuluttua PIN palautetaan oletusarvoon (123456).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?