DUG_EVlink_WSE-02

Tariffi

Voit lisätä kiinteän hinnan ja huippuarvon Wiser-sovelluksessa.

Kiinteän hinnan lisääminen

Kun Omat sopimusasetukset -asetukseksi on määritetty kiinteä hinta:

  1. Valitse Hinnat-osiossa Kiinteä hinta.

  2. Anna hinta ja napauta Aseta.

Käyttöajan lisääminen (matalan/huippukulutuksen tunnit)

Kun Omat sopimusasetukset -asetukseksi on määritetty käyttöaika (matalan/huippukulutuksen tunnit):

  1. Valitse Hinnat-osiossa Huippuarvo.

  2. Anna hinta ja napauta Aseta.

Hinnan lisääminen

  1. Napauta sähkösivulla Lisää hinta.

  2. Kirjoita nimi (A) ja hinta per kWh (B) ja napauta Aseta.

EHDOTUS: Voit asettaa korkeimman tariffin huippuarvoksi ja muut tariffit matalan kulutuksen hinnaksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?