DUG_EVlink_WSE-02

Zona de tarifas

Una vez que seleccione la opción de contrato de tarifa de precios al contado, estará disponible la opción de zona de tarifas.
Para seleccionar la zona de tarifas:
  1. En la página de electricidad, pulse Zona de tarifas (A).
  2. Seleccione la zona en función de la ubicación en la que se encuentre y pulse Confirmar.
    NOTA: De forma predeterminada, se selecciona la zona de tarifas número 1. Modifíquela si reside en otras zona de tarifa. Haga clic aquí para encontrar su zona de tarifa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?