DUG_EVlink_WSE-02

Uso del dispositivo

El panel de control de EVlink Home Smart le permite iniciar y detener la carga y supervisar el consumo de energía.

En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > EVlink Home Smart para acceder al panel de control.

En la página del panel de control de EVlink Home Smart, puede ver lo siguiente:

  • Coste total de la sesión de carga (A).

  • Tiempo total de carga en la sesión (B).

  • Consumo total de energía en la sesión (C).

  • Botón de inicio y parada de la carga (D).

  • Modo de carga (E).

  • Historial (F).


Del mismo modo, desde la página de inicio también puede controlar y comprobar el estado actual de EVlink Home Smart.

  • Botón de inicio y parada de la carga (G).

  • Estado actual del dispositivo (H).


NOTA: Los vehículos eléctricos no se pueden cargar inmediatamente después de haberse detenido. Vuelva a conectar el enchufe para iniciar la carga. Consulte Conexión/desconexión del cargador.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?