DUG_EVlink_WSE-02

Puesta en funcionamiento con eSetup

eSetup es una aplicación personalizada destinada a electricistas para poner sistemas en funcionamiento de la forma más simple y fácil posible.
Para poner en funcionamiento EVlink Home Smart, descargue e instale la aplicación eSetup.
NOTA: Esta aplicación solo debe ser utilizada por instaladores autorizados/profesionales.

Para teléfonos móviles Android:
Haga clic aquí o escanee el código QR.

Para teléfonos móviles Apple:
Haga clic aquí o escanee el código QR.

Una vez instalado EVlink Home Smart, siga los pasos para ponerlo en funcionamiento a través de la aplicación eSetup:

  1. Abra la aplicación eSetup y seleccione EVlink Home Smart (A).
  2. Enchufe el cargador EVlink Home Smart para activar su punto de acceso Wi-Fi®. El punto de acceso Wi-Fi® permanecerá activo durante 4 minutos una vez encendido.
  3. Active el Wi-Fi® en su smartphone y conéctese a EVlink Home Smart mediante la opción Wi-Fi ® Direct.
    NOTA: El código PIN predeterminado para conectarse al cargador EVlink Home Smart es 123456.
  4. En la aplicación eSetup, pulse Abrir configuración (B).
  5. Seleccione EVLINK-CARGADOR CA – International
  6. En la pantalla, introduzca el PIN nuevo, confírmelo y pulse Guardar.
    NOTA: El PIN debe contener de 6 a 16 dígitos; no puede contener el mismo dígito más de 3 veces ni una secuencia de 6 dígitos o más.
    El PIN nuevo se ha actualizado correctamente.
  7. En la página siguiente, introduzca el PIN nuevo y pulse Conectar.
  8. En la página de firmware, si el firmware de EVlink Home Smart está actualizado, toque Continuar para ver la Configuración de red.
  9. En la página de Configuración de red, seleccione la forma con la que desea conectar EVlink Home Smart a Internet y toque Guardar y continuar.
    • Wi-Fi (C): Pulse Escanear código QR de Wi-Fi y escanee el código QR de su router para conectarse automáticamente al Wi-Fi®. Como alternativa, puede elegir de entre la lista de redes disponibles pulsando Seleccione una red o introduciendo manualmente el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi.
    • Ethernet (D): Introduzca los datos de la red que desea conectar (utilice el cable tipo RJ45).
  10. En la página Configuración eléctrica, seleccione la potencia nominal del EVlink para que coincida con la instalación eléctrica. Puede utilizar la barra deslizante (E) o –/+ para limitar la corriente de carga y pulse Guardar y continuar (F).
    NOTA: Las corrientes de carga mínima y máxima son 10 A y 32 A respectivamente.

  11. En la página Ajustes del dispositivo, puede habilitar o deshabilitar el medidor de potencia mediante el conmutador; a continuación, pulse Guardar y continuar.
    NOTA: Si activa esta opción, asegúrese de haber conectado el medidor de potencia al cargador.
  12. Pulse Continuar en la página Supervisión.
  13. Una vez configurados todos los ajustes del dispositivo, toque Entrega al cliente y comparta el PIN con el cliente.
  14. En cuanto le haya comunicado el PIN, toque Reiniciar ahora (G) para reiniciar el cargador.
    Debe esperar 5 minutos hasta que EVlink Home Smart se conecte al router de Internet.
    EVlink Home Smart se reiniciará según la configuración aplicada.
    NOTA: En caso de que necesite modificar los parámetros de puesta en funcionamiento, puede volver a conectarse a EVlink Home Smart en eSetup durante los 4 minutos siguientes al reinicio o encendido.
  15. El LED se volverá verde fijo 5 minutos después del reinicio para confirmar que EVlink Home Smart se ha conectado correctamente para el uso en remoto.
    NOTA: El LED pulsado se ilumina en verde lentamente cuando la estación no está conectada a Internet.
NOTA: Utilice la aplicación Wiser para supervisar y controlar el EVlink Home Smart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?