DUG_EVlink_WSE-02

Sistema de control de potencia EVlink Home

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Descripción general

El control de potencia doméstico es un sistema de gestión de carga de energía que adapta continuamente la energía suministrada para cargar el coche, teniendo en cuenta el consumo doméstico.
La disponibilidad de energía se calcula mediante el sistema de control de potencia comparando el límite de energía de la red pública y el consumo doméstico obtenido por un transformador de corriente colocado en la parte inferior del interruptor general automático principal.

NOTA: El módulo de control de potencia está diseñado para usarse junto con la estación de carga EVlink Home. No lo utilice con otros dispositivos eléctricos.

Instalación del sistema de control de potencia

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Vídeo de instalación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?