DUG_EVlink_WSE-02

Tarifas

Puede añadir un valor de tarifa plana y máxima en la aplicación Wiser.

Adición de Tarifa plana

Cuando Mis opciones de contrato está establecido en Tarifa plana:

  1. En la sección Tarifas, pulse Tarifa plana.

  2. Introduzca la tarifa y pulse Definir.

Adición de tiempo de uso (horas pico/valle)

Cuando Mis opciones de contrato está establecido en Tiempo de uso (horas pico/valle):

  1. En la sección Tarifas, pulse Tarifa máxima.

  2. Introduzca la tarifa y pulse Definir.

Adición de tarifa

  1. Pulse Añadir una tarifa en la página Electricidad.

  2. Introduzca el nombre (A) y la tarifa por kWh (B) y pulse Definir.

SUGERENCIA: Puede establecer la tarifa más alta como Tarifa máxima y las otras tarifas como Tarifa valle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?