DUG_EVlink_WSE-02

Solución de problemas

Causa

Posibles causas y soluciones

Conector enchufado a un vehículo eléctrico pero sin carga.

  • Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del vehículo eléctrico para comprobar que esté correctamente insertado.

  • Compruebe la secuencia de carga siguiendo el procedimiento descrito en Conexión del cargador.

Parpadeos lentos en verde en la luz LED del cargador
(SOLO cargador EVlink Home Smart)

  • Reinicie el cargador EVlink Home Smart y espere 10 s antes de reactivarlo.

  • El cargador EVlink Home Smart no está conectado a la nube Si usa Wi-Fi:

    • Verifique que está conectando el cargador EVlink Home Smart a una red Wi-Fi de 2,4 GHz con una contraseña WPA2

    • Compruebe que el SSID y la contraseña sean correctos.

    • En caso de que la señal Wi-Fi sea demasiado débil: conecte el cargador a un cable Ethernet o añada un repetidor Wi-Fi.

El LED del cargador está iluminado en rojo.

  • Compruebe que el botón de parada no esté bloqueado girándolo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

  • Si no, desconecte la fuente de alimentación del cargador.

  • Desenchufe el conector del vehículo eléctrico.

  • Encienda la fuente de alimentación y espere a que el cargador esté listo (el LED se ilumina en verde) antes de volver a conectar el conector al vehículo eléctrico.

  • Compruebe que la fuente de alimentación esté bien cableada al terminal de puesta a tierra del cargador.

El LED del cargador está apagado.

  • Retire la fuente de alimentación, ya que el cargador puede sufrir daños.

  • Desconecte la fuente de alimentación del cargador.

  • Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?