DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan (kuten elokuvailta).
Luo hetki seuraavasti:
  1. Napauta Koti-sivulla .
  2. Siirry kohtaan > + ja luo hetki.
  3. Napauta Muokkaa nimeä ‑painiketta, anna tilanteen nimi (A) ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita hetkeäsi vastaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Napauta Toiminto-osassa Lisää tehtävä (B) liukuvalikon näyttämiseksi.
  5. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toiminnoista (C):
    • Käynnistä laite – valitse laitteet, jotka haluat sisällyttää tilanteeseen.
    • Valitse toiminto – valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Toiminnot.
    • Viive – aseta viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  6. Napauta Suorita laite > Valonsäädin liiketunnistimella valitaksesi yhden tai useamman tilanteeseen lisättävät toiminnon ja napauta Tallenna:
    • Liikehimmennin (D): Laitteen kytkeminen päälle/pois
    • Kirkkaus (E): säädä vaaditun kirkkauden prosenttiosuus.

  7. Kun kaikki toiminnot on asetettu, valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?