DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
Laitteen nollaaminen:

Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s) ja paina sitten painiketta pitkään (>10 s). LED-valo alkaa vilkkua punaisena ja vapauta sitten painike.
LED lakkaa vilkkumasta, kun laite on nollattu onnistuneesti. Liiketunnistimella varustettu valonsäädin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?