DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Luksitasojen muokkaus

Wiser-sovelluksella voit määrittää raja-arvon ympäristön luksitasoille (kuten erittäin pimeä, pimeä, kirkas, erittäin kirkas). Näin vältytään valojen voimakkuuden muutoksista aiheutuvilta vääriltä hälytyksiltä.

Napauta Lux-mukautusta ja määritä sen raja-arvo vetämällä liukusäädinpalkkia (A) ja napauta Vahvista.

  • Erittäin pimeä taso - luksiarvo vaihtelee välillä 1–100 luksia

  • Pimeä taso - luksitaso vaihtelee välillä 6–300 luksia

  • Kirkas taso - luksitaso vaihtelee välillä 101–2 000 luksia

HUOMAUTUS: Nykyinen luksiarvo on tunnistimen mittaama nykyinen ympäristön valotaso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?