DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Laiteparin muodostus manuaalisesti

Voit yhdistää laitteen manuaalisesti seuraavasti:
  1. Napauta kotisivulta + .
  2. Napauta ja valitse tarvittava Wiser Hub liukuvalikosta.
  3. Valitse lisäysvaihtoehto (A):
    • Lisää laite asennuskoodilla
    • Lisää laite ilman asennuskoodia

    EHDOTUS: On erittäin suositeltavaa lisätä laite asennuskoodilla.
  4. Voit yhdistää laitteen asennuskoodilla napauttamalla Lisää laite asennuskoodilla avataksesi liukuvalikon. Valitse jokin vaihtoehdoista (B):
    • Skannaa asennuskoodi - voit skannata laitteen asennuskoodin.
    • Anna asennuskoodi manuaalisesti – voit syöttää laitteessa olevan asennuskoodin manuaalisesti
    Kun olet yhdistänyt laitteen asennuskoodilla, siirry vaiheeseen 6.

  5. Jos haluat yhdistää laitteen ilman asennuskoodia, napauta Add Device (Lisää laite ilman asennuskoodia).
  6. Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s).

    LED vilkkuu oranssina.
  7. Valitse sovelluksessa Vahvista, että LED vilkkuu oranssina, ja napauta Käynnistä määritys (C).

    Sovelluksessa näkyy laitteen yhdistämisen edistymisen.
  8. Muutaman sekunnin kuluttua yhtenäinen vihreä LED-valo ilmaisee, että laitteen yhdistäminen keskusyksikköön onnistui.

  9. Valitse Valmis, kun pariliitos onnistuu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?