DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Acerca del dispositivo

El regulador LED universal giratorio conectado (en adelante denominado regulador) tiene un botón giratorio que se puede utilizar para activar y regular cargas óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el regulador a través de la aplicación Wiser necesitará la Gateway Wiser.

Funcionamiento directo: el regulador se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier cantidad de pulsadores mecánicos.

Funciones

  • El dispositivo puede detectar la carga automáticamente

  • Proporciona protección térmica, resistencia a sobrecargas y protección contra cortocircuitos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?