DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Acerca do dispositivo

O variador de luz conectável (a seguir designado Variador) possui um botão rotativo que pode ser utilizado para ligar e regular cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o variador através da aplicação Wiser, necessitará da Gateway Wiser.

Operação direta: O regulador de luz pode sempre ser controlado diretamente no local. Também pode ligar um número indiscriminado de botões de pressão.

Funções

  • O dispositivo pode detetar automaticamente a carga

  • Fornece proteção térmica, resistência a sobrecarga e proteção contra curto-circuitos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?