DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Criar uma programação

O regulador de luz rotativo pode ser controlado e acionado por um horário. Uma vez definido o horário, o seu sistema irá seguir o horário ativo. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura.
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Regulador de luz rotativo.
  2. Toque em Horário > Adicionar horário para adicionar um horário.
  3. Defina a hora (A).
  4. Toque em Repetir (B) para selecionar os dias nos quais pretende definir o horário.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar para ativar a Notificação (D) para o horário. A aplicação enviará uma notificação, indicando que a tarefa agendada é executada à hora do horário.
  7. Ajuste as definições de luminosidade (E) através da barra de deslizamento.

  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?