DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Creación de una programación horaria

El regulador giratorio se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Regulador giratorio.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. Ajuste la hora (A).
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Toque el icono Nota (C), introduzca la nota y toque Confirmar.
  6. Toque el interruptor para activar la Notificación (D) de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
  7. Ajuste los Ajustes de brillo (E) a través de la barra deslizante.

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?