DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Emparelhar manualmente o dispositivo

Siga os passos para emparelhar manualmente o dispositivo:
  1. Na página Principal, toque em +.
  2. Toque , selecione o Hub de Wiser necessário no menu deslizante.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar dispositivo com código de instalação
    • Adicionar dispositivo sem código de instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com um código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para exibir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Digitalizar código de instalação - pode procurar o código de instalação no dispositivo.
    • Introduzir o código de instalação manualmente - pode introduzir o código de instalação manualmente a partir do dispositivo.
    SUGESTÃO: O código de instalação está localizado na parte traseira do dispositivo.
    Após pesquisar ou inserir o código de instalação, prossiga para o Passo 6 .

  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação.
  6. Remova o botão do dispositivo e pressione o botão do regulador de pressão curto 3 vezes (< 0,5 s).

    O LED pisca a âmbar.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar LED a piscar em âmbar e toque em Iniciar configuração (C).

    Após alguns segundos, um LED verde estável indica que o dispositivo foi emparelhado com sucesso com o Gateway/Hub.

  8. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?