DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Emparejamiento manual del dispositivo

Siga estos pasos para vincular manualmente el dispositivo:
  1. En la página Inicio, puntee +.
  2. Puntee , seleccione el Wiser Hub requerido en el menú desplegable.
  3. Seleccione una opción para añadir el dispositivo (A):
    • Añadir dispositivo con código de instalación
    • Añadir dispositivo sin código de instalación

    SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente añadir el dispositivo con el código de instalación.
  4. Para emparejar el dispositivo con un código de instalación, pulse Agregar dispositivo con código de instalación para mostrar el menú desplegable. Seleccione cualquiera de las opciones (B):
    • Digitalizar código de instalación: puede escanear el dispositivo para buscar el código de instalación.
    • Introducir el código de instalación manualmente: puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo.
    SUGERENCIA: El código de instalación se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
    Después de escanear o introducir el código de instalación, vaya al paso 6.

  5. Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque Añadir dispositivo sin código de instalación.
  6. Quite el botón del dispositivo y pulse brevemente el botón del dimmer 3 veces (< 0,5 s).

    El LED parpadea en color ámbar.
  7. En la aplicación, seleccione Confirmar que el LED parpadea en ámbar y toque en Iniciar configuración (C).

    Tras unos segundos, un LED verde fijo indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con la pasarela/el concentrador.

  8. Una vez que el dispositivo se agrega a la aplicación, puntee Done .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?